Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

Producción justo en secuencia


La producción justo en secuencia es a veces referida como "secuencia de vehículo en línea" en la industria automotriz.

Es esencialmente muy similar a la producción justo a tiempo, excepto que los bienes no solo son fabricados de acuerdo con los requerimientos de cantidad y la fecha límite del cliente, sino que también son producidos en una secuencia especificada por el cliente. Por consiguiente, el proceso justo en secuencia se usa principalmente cuando los productos se fabrican para un procesamiento posterior, como en la industria automotriz y el sector electrónico.

Esto asegura que la comunicación entre el cliente y el proveedor sea rápida y eficiente, las dos partes son vinculadas frecuentemente mediante sistemas EDI (intercambio de datos electrónicos). Los sistemas de secuencia en línea se usan para minimizar los tiempos de entrega y de producción al controlar el suministro de materiales y piezas necesarios para la línea de producción. Estos sistemas pueden ser vinculados con la gestión de bodega, la planificación del ensamblaje y los sistemas de control de transporte.

Just-in-Sequence-Produktion


Die Just-in-Sequence-Produktion wird auch als reihenfolgensynchrone Produktion bezeichnet, in der Automobilindustrie als 'Perlenketten-Produktion'.

Prinzipiell ist sie eine Fortentwicklung der Just-in-Time-Produktion, mit dem Unterschied, dass Waren nicht nur mengen- und zeitgerecht nach Kundenbedarf hergestellt werden, sondern zudem in der kundenspezifischen Reihenfolge. Deshalb wird das Just-in-Sequence-Verfahren vor allem dort angewendet, wo Produkte für die Weiterverarbeitung hergestellt werden. Dies betrifft etwa die Automobilindustrie oder die Elektronikbranche.

Damit der Kommunikationsaufwand zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer knapp und schnell gestaltet werden kann, sind beide häufig mit EDI-Systemen (EDI: electronic data interchange

Just-in-sequence production


Just-in-sequence production is sometimes referred to as 'in-line vehicle sequencing' in the automotive industry.

It is essentially very similar to just-in-time production, except that goods are not just manufactured according to customers' quantity and deadline requirements, but are also produced in a customer-specific sequence. Consequently, the just-in-sequence process is used primarily when products are being made for further processing, such as in the automotive industry and electronics sector.

To ensure that communication between the customer and supplier is fast and efficient, the two parties are frequently linked together by EDI (electronic data interchange) systems. Sequence-inlining systems are used to minimise lead and production times by controlling the necessary supply of materials and parts to the production line. These systems can also be linked up to Warehouse management, Assembly planning and transport control systems.

准时化顺序生产


有时 准时化顺序生产 在汽车行业被称为“线上车辆排序”。

本质上,它与准时化生产非常相似,除了商品不仅仅是根据客户的数量和交货期限要求产生,还根据客户的特定顺序要求生产。因此,准时化顺序流程主要用于产品需要进一步加工的时候,如汽车行业和电子行业。

为了确保客户和供应商之间的交流快速和高效,双方常常通过电子数据交换 (EDI) 系统联系。顺序内联系统通过控制送往生产线的材料和零件的必要供应将交付周期和生产时间减少到最少。这些系统还可以连接到仓库管理、装配计划和运输控制系统。

近义词

线上车辆排序

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web