Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

perseguir (v)

schwingen (v)


Zähe Werkstoffe ermöglichen ein geringes Durchschwingen, weil sie viel Energie aufnehmen.

Auch eine sich in einem U-Rohr befindliche Flüssigkeit kann gedämpft hin und her schwingen.

Die Viskosität des schwingenden Mediums hat dabei einen großen Einfluss auf die Stärke der Dämpfung.

hunt (v)


Bei der Strommessung wird über einen eingebauten, sehr kleinen Messwiderstand (Shunt) eine Spannung abgegriffen.

During current measurement, a voltage is picked off via a very small built-in shunt.

Dieser zweiteilige Rahmen wird jeweils an den Durchgangsbohrungen der Oberseite des Schubladenschranks und an der Tischunterseite verschraubt.

oscillate (v)


Unwanted regenerative effects can cause the workpiece to oscillate, leading to an uneven finish.

In this case, the actual value oscillates around the setpoint value, because the manipulated variable jumps to '1' if it falls below a certain value and to '0' if it exceeds the upper limit value.

Pendulum oscillation occurs when a body is displaced and accelerates towards its position of origin due to gravitational acceleration , with the result that it oscillates, or swings, around its position of rest.

pulse (n)


In an ideal impulse scenario, the momentum before the impulse is equal to after the impulse.

Der Impulserhaltungssatz definiert die Konstanz des Gesamtimpulses in einem abgeschlossenen System.

CO2 lasers (pulsed) for separating and joining as well as continuous for removal and surface treatment.

swing (n)


Tough materials absorb a great deal of energy, which results in a small swing amplitude.

A liquid in a U-shaped pipe can also swing back and forth in damped oscillation.

Magnetic Catch X is used primarily to keep swing and sliding doors shut.

vibrate (v)

使振动 (v)

使振荡 (v)

搜寻 (v)

摇摆 (n)

脉冲 (n)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web