Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

grieta (n)

Sprung (m)


Ein sprungförmiger Anstieg am Eingang ruft am Ausgang einen Nadelimpuls hervor.

Die Sprungantwort ist die Antwortfunktion eines Systems auf das Anlegen einer Sprungfunktion.

Die Sprungantwort eines I-Gliedes ist eine mit der Zeit ansteigende Gerade mit der Steigung .

crack (n)


In doing so, the punch penetrates the sheet without causing any cracks.

A component's failure is indicated by a crack or fracture/rupture.

The high cold hardening coefficient enables uniform shaping and prevents cracks.

crevice (n)

fissure (n)

jump (n)


Press in by hand until the lower circlip jumps into position

Failure to reach the holding current causes the thyristor to jump from the branch of the on-state characteristic to that of the blocking characteristic.

Jumping from one storage location to another to record an article with the same name is not permitted.

裂缝 (n)

跳跃 (n)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web