Seleccione uno
o más idiomas
Die Tragfähigkeit von Lasthaken richtet sich nach ihrer Festigkeitsklasse und Triebwerksgruppe.
Lasthaken in der Seeschifffahrt müssen zudem einen Abweiser haben, der das Hängenbleiben des Seils an Luken-Kanten unterbindet.
Die Lastfluss wirkt vom Lasthaken über die Lasthakenmutter, die ihrerseits formschlüssig durch ein Vierkantprofil gesichert ist.
The load-bearing capacity of lifting hooks is determined by their strength class and mechanism group.
Lifting hooks used in maritime applications must also have a deflector to prevent the cable from catching on hatch edges.
Load is transferred from the lifting hook via the lifting hook nut, which itself fits securely by means of a square profile.