Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

fuerza de retención (n)

Haltekraft (f)

holding force (n)


The holding force is dependent on the condition of the surface where clamping pressure is applied.

The holding force is highly dependent on the condition of the surface where clamping pressure is applied.

They can be cut up to 5 mm shorter without affecting the holding force of the fastening.

holding power (n)

retention force (n)


Screw for reinforcing the retention force of Caps 8 (PA-GF) in the core bores of Profiles 8.

保持力 (n)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web