Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

Fuerza de Coulomb


La fuerza de Coulomb es una fuerza electroestática de atracción entre dos cargas de punto o cargas distribuidas esferosimétricamente. Se puede comparar con la fuerza gravitacional. Sin embargo, a diferencia de la fuerza gravitacional, no se produce entre masas, sino entre cargas. Dependiendo de la polaridad, puede atraer o repeler.

La intensidad de la fuerza de Coulomb varía de acuerdo con:

El tamaño y espaciamiento de los iones involucrados (entre más pequeños sean los iones, mayor será la fuerza)

La carga de los iones (entre mayor sea la carga, mayor será la fuerza)

La constante del campo eléctrico

La ley de Coulomb describe la fuerza de Coulomb $\vec{F}$, la cual se calcula mediante la siguiente fórmula: $\vec{F}=\frac{1}{4\pi {{\varepsilon }_{0}}}\frac{{{q}_{1}}\cdot {{q}_{2}}}{{{r}^{2}}}$

Cuando $q_1$ y $q_2$ son dos cargas esferosimétricas, $r$ es la distancia entre sus puntos centrales y ${\varepsilon }_{0}$ la constante del campo eléctrico, donde ${{\varepsilon }_{0}}=8,8542\cdot {{10}^{-12}}\frac{As}{Vm}$.

El principio de superposición y de adición de vector aplica a las fuerzas de Coulomb para cargas múltiples.

Coulombkraft


Die Coulombkraft ist die elektrostatische Anziehungskraft zwischen zwei Punktladungen beziehungsweise kugelsymmetrisch verteilten Ladungen. Sie kann mit der Gravitationskraft verglichen werden. Im Gegensatz zu dieser tritt sie jedoch nicht zwischen Massen, sondern zwischen Ladungen auf. Je nach Polarisierung wirkt sie anziehend oder abstoßend.

Die Stärke der Coulombkraft hängt ab von:

  • Der Größe und dem Abstand der beteiligten Ionen (die Kraft ist größer, desto kleiner sie sind)
  • Den Ladungen der Ionen (je größer, desto größer)
  • Der elektrischen Feldkonstante

Das Coulombsche Gesetz beschreibt die Coulombkraft $\vec{F}$, die mit folgender Formel berechnet wird:$\vec{F}=\frac{1}{4\pi {{\varepsilon }_{0}}}\frac{{{q}_{1}}\cdot {{q}_{2}}}{{{r}^{2}}}$

Hierbei sind und zwei kugelsymmetrische Ladungsmengen, ist der Abstand ihrer Mittelpunkte und ${{\varepsilon }_{0}}$ die elektrische Feldkonstante mit${{\varepsilon }_{0}}=8,8542\cdot {{10}^{-12}}\frac{As}{Vm}$.

Für Coulombkräfte mehrerer Ladungen gilt das Superpositionsprinzip mit vektorieller Addition.

Coulomb force


Coulomb Force is the electrostatic force of attraction between two point charges or spherosymmetrically distributed charges. It can be compared to gravitational force. However, unlike gravitational force, it does not occur between masses, but rather between charges. Depending on polarization, it can either attract or repel.

The Strength of Coulomb force varies according to:

  • The size and spacing of the ions concerned (the smaller the ions, the bigger the force)
  • The charge of the ions (the bigger the charge, the bigger the force)
  • The electric field constant

Coulomb's law describes Coulomb force $\vec{F}$, which is calculated using the following formula: $\vec{F}=\frac{1}{4\pi {{\varepsilon }_{0}}}\frac{{{q}_{1}}\cdot {{q}_{2}}}{{{r}^{2}}}$

Whereby and are two spherosymmetrical charges, is the distance between their centre points and the electrical field constant, where ${{\varepsilon }_{0}}=8,8542\cdot {{10}^{-12}}\frac{As}{Vm}$.

The principle of Superposition and Vector addition apply to Coulomb forces for multiple charges.

库仑力


叠加和矢量加法原理适用于多电荷的库仑力计算。
叠加和矢量加法原理适用于多电荷的库仑力计算。

库仑力指两个点电荷或呈球对称分布的电荷之间相互吸引的静电力,与万有引力存在一定相似之处。与万有引力不同的是,库仑力发生在电荷之间,而非物质之间。库仑力可通过极化产生吸引力或排斥力。

库仑力的大小变化取决于:

离子的大小和间距(离子越小,库仑力越大)

离子的电荷量(电荷量越大,库仑力越大)

电场常量

库仑定律描述了库仑力的概念 $\vec{F}$,计算公式如下: $\vec{F}=\frac{1}{4\pi {{\varepsilon }_{0}}}\frac{{{q}_{1}}\cdot {{q}_{2}}}{{{r}^{2}}}$

其中, $q_1$ 和 $q_2$ 为两个球对称电荷, 其中心点之间的距离, ${\varepsilon }_{0} $ 为电场常量,其中 ${{\varepsilon }_{0}}=8,8542\cdot {{10}^{-12}}\frac{As}{Vm}$ 。

叠加和矢量加法原理适用于多电荷的库仑力计算。

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web