Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

fuente de luz (n)

Lichtquelle (f)


Mit Lichtstrom wird die Lichtleistung einer Lichtquelle bezeichnet.

Relevant ist die Größe der Beleuchtungsstärke vor allem bei der Planung künstlicher Lichtquellen.

Die physiologische Wahrnehmung der Helligkeit einer Lichtquelle hängt auch vom Umgebungskontrast ab.

light source (n)


Luminous flux describes the power of a light source.

The physiological perception of the brightness of a light source also depends on the ambient contrast.

It is therefore important to replace light sources regularly to prevent excessive fluctuations.

光源 (n)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web