Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

fijamiento (n)

Sicherung (f)


Sicherung vor Verlust der Befestigungsschrauben bei der Demontage.

Der Handlauf dient als primäre Absturzsicherung und als Steighilfe.

Eine Sicherung gegen unabsichtliches Verfahren ist dabei serienmäßig.

locking (n)


Processing the panel element for installing the Locking Systems.

The minimum foot height is obtained by removing the locking nut.

The connection is made by power-locking the profile side faces.

securing (n)


For securing panel elements to Profiles 8 without the need for additional machining.

This Line 8 profile is required for securing the drive elements.

The inner profile, which is guided by a sliding bearing in the telescope, is secured with the Telescope Securing Set.

固定 (n)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web