Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

Método FIFO


En la administración de inventarios, el método FIFO (primero en entrar, primero en salir) se refiere al sistema en el cual los primeros productos que se colocan en bodega son también los primeros en ser retirados de la bodega. Esto asegura que el artículo más antiguo en la bodega sea el primero en ser usado.

FIFO es lo opuesto a LIFO (último en entrar, primero en salir), el cual es un sistema más efectivo en cuanto a costos cuando se trabaja con artículos que no caducan (como material a granel en montones o en silos). En el caso de los artículos que caducan, FIFO también se usa en el sentido de "primero en expirar, primero en salir", es decir, los artículos con la fecha de expiración más cercana se usan primero.

Cuando se trabaja con artículos que caducan, los estantes FIFO pueden ser diseñados como estantes de flujo que se llenan desde atrás, mientras que los silos pueden ser llenados por arriba y vaciados por debajo.

FIFO-Methode


Die FIFO-Methode (First In, First Out) bedeutet in der Lagerwirtschaft, dass Produkte, die als erste eingelagert worden sind, auch als erste entnommen werden. So wird regelmäßig das älteste Lagerstück zuerst verbraucht.

FIFO steht im Gegensatz zum LIFO-Verfahren (Last In, First Out), das bei nicht verderblichen Waren (etwa Schüttgüter auf Halden oder in Silos) kostengünstiger ist. Bei verderblichen Waren wird FIFO auch als 'First Expired, First Out' angewendet, d. h., Waren mit dem kürzesten Verfallsdatum werden als erste verwendet.

Bei verderblichen Gütern können FIFO-Regale als rückwärtig befüllbare Durchschieberegale gestaltet werden. Bei Silos wird dagegen die Befüllung oben und die Entnahme unten angeordnet.

FIFO method


In inventory management, the FIFO method (first in, first out) refers to the system whereby the first products that are placed in storage are also the first to be removed from storage. This ensures that the oldest item in storage is the first to be used.

FIFO is the opposite of LIFO (last in, first out), which is a more cost-effective system when working with goods that are not perishable (such as bulk materials in heaps or in silos). In the case of perishable goods, FIFO is also used in the sense of 'first expired, first out', i.e. goods with the closest expiry date are used first.

When working with perishable goods, FIFO racks can be designed as flow racks that are filled from the rear, while silos can be filled at the top and emptied from the bottom.

先进


在库存管理中, FIFO (先进先出法)是指先进入库存的产品也要先从库存中移出,这就确保存库时间最久的产品首先被使用。

FIFO 与 LIFO(后进先出法)相对,在对待不易腐坏的货物(如堆放或贮存在筒仓中的散装物料)时,成本效益更好。而对于易腐坏的货物,FIFO的使用理念也是“先过期,先出库”,如:过期日最近的货物最先被使用。

对于易腐坏的货物, FIFO 货架可以设计成流动货架,从后往前进行装填,而筒仓可以从上部装填从下部取出。

近义词

后进先出法

先进先出

后进先出

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web