Seleccione uno
o más idiomas
Beim direkten Strangpressen wird der Block auf den Durchmesser der Aufnehmer-Bohrung gestaucht und durch formgebende Matrizen gepresst.
Beim reibungsfreien indirekten Strangpressen wird der Block zunächst im Aufnehmer aufgestaucht, der durch einen Stempel verschlossen wird.
Strangpressen ist ein Verfahren zur Herstellung von Stangen, Rohren und Profilen aus Leicht- und Schwermetallen, Stahl sowie metallischen Verbundwerkstoffen.
Extruded acrylic glass adds an extra touch of visual appeal to the design.
Beim Spritzgießen und Kalandrieren werden Extruder als Plastifizier-Aggregate verwendet.
In injection moulding and calendering processes, extruders are used as plasticising units.
Continuous cast moulds are often placed downstream of forming machines (rolling or extruding) to cut down the number of manufacturing operations.
Other extrusion processes include hydrafilm and hydrostatic extrusion.
This is applied during the subsequent extrusion process using a mobile heating nozzle.
The profile is manufactured using an extrusion process similar to that used to produce aluminium profiles.