Seleccione uno
o más idiomas
Una evaluación del ciclo de vida mapea todos los flujos de energía y material que un producto o proceso requiere. Tiene el propósito de ayudar a disminuir el impacto ambiental de los productos y procesos.
Una evaluación del ciclo de vida se puede subdividir en las siguientes fases: inventario del ciclo de vida, evaluación del impacto del ciclo de vida e interpretación.
Durante la fase de inventario del ciclo de vida, se recolecta información sobre el uso de energía y de materia prima, las emisiones, el consumo de agua, y la generación y el tratamiento de desperdicios. Se recolectan datos de todo el ciclo de producto, de manera que se pueda también analizar el transporte y el uso, por ejemplo.
Durante la fase de evaluación del impacto del ciclo de vida, se investigan las consecuencias ambientales asociadas a los productos y los procesos desde un punto de vista ecológico y toxicológico.
Durante la fase de interpretación, se mapean las ventajas y desventajas de los productos y procesos, y se realizan recomendaciones.
Los resultados de las evaluaciones del ciclo de vida se usan en evaluaciones posteriores sobre las operaciones y los productos.
Eine Ökologiebilanz stellt alle für ein Produkt oder einen Prozess notwendigen Material- und Energieströme dar. Sie soll ermöglichen, dass Produkte und Prozesse umweltverträglicher gestaltet werden.
Die Ökobilanzierung wird in Sachbilanz, Wirkungsbilanz und Bewertung gegliedert:
Die Ökobilanzierung fließt in Betriebs- und Produktbilanzen ein.
A life cycle assessment maps all the Material and energy streams that a product or process requires. It is intended to help lower the environmental impact of products and processes.
A life cycle assessment can be subdivided into the following phases - life cycle inventory, life cycle impact assessment and interpretation.
The results of life cycle assessments are used in further assessments of operations and products.
寿命周期评估将产品或工艺所需的全部物流和能流映射关联在一起,旨在帮助降低产品和工艺对环境的影响。
寿命周期评估可以分为以下几个阶段-寿命周期清单、寿命周期影响评估和解释说明。
在寿命周期清单阶段,收集关于能源和原材料的使用、排放、水消耗和废物的产生及处理信息。 数据收集涵盖整个产品周期,例如,分析运输和使用范围。
在寿命周期影响评估阶段,从生态学和毒理学的角度对产品和工艺相关的环境影响进行调查。
在解释说明阶段,对产品和工艺的优缺点进行图示并提出建议。
寿命周期评估的结果被用在对运行和产品进一步的评估中。
近义词
从摇篮到坟墓的分析