Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

estar en movimiento (v)

laufen (v)


Auch Kabel, die in der Nut verlaufen, können so geschützt werden.

Leichtlaufende Rollenbahnen, mit Stahlachsen für lange Lebensdauer.

Sechs umlaufende Nuten bieten zusätzliche Befestigungs-möglichkeiten.

be in motion (v)

be in operation (v)

be in progress (v)

move (v)


In such a case, the square nut can be removed from the Multiblock.

If the carriage is to move, a cable chain is required.

If the carriage is to move, a cable chain is required.

operate (v)


Manually operated high-lift pallet trucks are rarely used.

Work benches should feature a stepless height-adjustment system that can be operated easily by users with limited physical strength.

Extremely easy-to-operate work bench with electrical height adjustment.

run (v)


Die Befestigungsscheibe M5 hat eine Sackloch-Bohrung mit Gewinde.

Bei bewegtem Schlitten ist eine Energieführungsketten vorzusehen.

The smooth-running castors incorporate reliable braking mechanisms.

work (v)


Sturdy Light Fitting for illumination of workplaces and machines.

Always set down the height-adjustable work bench on a level surface.

The transfer systems are permanently connected to the work benches.

在运行中 (v)

在进行中 (v)

工作 (v)

操作 (v)

移动 (v)

运行 (v)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web