Seleccione uno
o más idiomas
Der Elastizitätsmodul E wird bei Zugversuchen experimentell ermittelt.
Ketten haben im Vergleich zu einem Seil ein höheres Gewicht und eine geringere Elastizität.
Der Elastizitätsmodul E bzw. der Schubmodul G sind die entsprechenden Proportionalitätsfaktoren.
A material's rigidity can be indicated by the modulus of elasticity.
Tensile tests are used to determine the modulus of elasticity E in experiments.
The rebound is determined by the material's modulus of elasticity, yield point and n value.