Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

Elaboración del contorno


La elaboración del contorno es un proceso de producción y un método empleado en prototipos rápidos. Se usa principalmente cuando una cubierta estructural debe ser fabricada con concreto.

Primero, la estructura es diseñada en una computadora, luego el diseño es proporcionado a un robot. El robot rocía concreto de curado rápido para producir una cubierta exterior de la pared de acuerdo con el diseño, maniobrando en una grúa de pórtico al hacerlo.

La pared puede ser luego rellenada con concreto convencional. Las posiciones de las líneas de suministro también se pueden integrar al diseño.

Dependiendo del robot, también se pueden incorporar piezas preproducidas, como muros divisorios, construcciones de techos y refuerzos de acero.

Contour Crafting


Contour Crafting ist ein Fertigungsverfahren, das zu den Verfahren des Rapid Prototyping zählt. Es wird vor allem dort verwendet, wo eine bauliche Hülle aus Beton hergestellt werden muss.

Das Bauwerk wird zunächst am Computer entworfen. Anschließend wird der Entwurf an einen Roboter übergeben. Der Roboter spritzt schnell härtenden Beton entsprechend dem Entwurf und formt auf diese Weise die äußere Hülle der Mauer. Dabei bewegt sich der Roboter an einem Portalkran.

Anschließend kann die Mauer mit normalem Beton aufgefüllt werden. Auch die Plätze für die Versorgungsleitungen können bereits im Entwurf vorgesehen werden.

Je nach Roboter können auch vorproduzierte Teile eingefügt werden, beispielsweise Zwischenwände, Dachkonstruktionen oder Stahlarmierungen.

Contour crafting


Contour crafting is a production process and a method employed in Rapid prototyping. It is used primarily where a structural casing needs to be manufactured from Concrete.

First, the structure is designed on a computer, then the Design is given to a robot. The robot sprays quick-curing concrete to produce the outer casing of the wall according to the design, manoeuvring itself on a gantry Crane as it does so.

The wall can then be filled with conventional concrete. The positions for Supply lines can also be integrated into the design.

Depending on the robot, pre-produced parts can also be incorporated, such as partitions, roof constructions and Steel reinforcements.

轮廓工


轮廓工艺是一种在生产过程和快速原型设计中使用的方法。主要是在需要用混凝土制造出一个结构外壳时使用。

首先,在电脑上设计出结构,然后将设计传递给一个机器人。机器人在一个龙门起重机上进行自我操控,根据设计喷出速凝混凝土制作出墙体外壳。

随后可在墙体上填充普通混凝土。供电线路的位置也可以整合到设计中。

根据机器人的功能,预先制作的零件,如隔板、屋顶构造和钢筋,也可以包含进来。

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web