Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

dato (n)

Nullpunkt (m)


Beim Spannen wird zunächst der Nullpunkt gesucht, an dem der ungespannte Zahnriemen vollständig ohne Durchhang anliegt und die Vorspannung beginnt.

Beim Spannen wird zunächst der Nullpunkt gesucht, an dem der ungespannte Zahnriemen vollständig ohne Durchhang anliegt und die Vorspannung beginnt.

datum (n)


Verstellen Sie die Datumanzeige nur, wenn der Stundenzeiger zwischen 3 und 9 Uhr steht.

zero (n)


By the end of the process, the tail current tends towards zero.

When , the capacitor is in a charged state (), the coil current is zero.

The exponent (6) indicates the number of zeroes after the decimal point of the mantissa.

zero point (n)


The first operation when tightening the Timing Belt is to find the zero point at which the untightened belt has no sag at all and pre-tensioning begins.

The first step when tightening the Timing Belt is to find the zero point at which the untightened belt has no sag at all and pre-tensioning begins.

基准 (n)

零 (n)

零点 (n)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web