Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

curvatura (n)

Krümmung (f)


Der Krümmungskreis hat einen KrümmungsmittelpunktM und einen Radius r, der als Krümmungsradius bezeichnet wird.

Auch bei der Bestimmung der Verformung durch die Einwirkung eines Biegemoments ist die Größe des Krümmungskreises wichtig.

Die Kenntnis der Krümmungsradius-Größe ist zum Beispiel bei der Ermittlung der Normalbeschleunigung auf einer gekrümmten Bahn von Bedeutung.

curvature (n)


The circle of curvature has a centre of curvature M and a radius r, which is referred to as the radius of curvature.

The size of the circle of curvature is also important when determining distortion caused by the effect of a bending moment.

First, take a look at the steel strip. You'll notice that it has a slight curvature, which is a result of the manufacturing process.

flexure (n)

屈曲 (n)

曲率 (n)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web