Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

Conformado a compresión


Vollstrangpressen
Vollstrangpressen

El conformado a compresión es un proceso de conformado a presión. En este proceso, un material sólido es pasado a través de una herramienta (troquel) o por un espaciamiento entre un marco y un émbolo de manera que el material sufre una deformación plástica masiva. Este proceso es aplicado principalmente, pero no exclusivamente, a los materiales suaves y flexibles.

Los procesos de conformado a compresión incluyen:

Extrusión para la producción de productos semiterminados, barras, alambres, tubos (hebras huevas cuando se usa un mandril) y perfiles en formas complejas.

Presión de flujo/extrusión en frío, donde se genera un flujo de materiales al aplicar presión y presionarse a través de una abertura de molde de conformado para piezas más complejas en un troquel.

Reducción, cuando un material es presionado a través de un troquel cónico.

Extrusión de vástago

Durchdrücken


Vollstrangpressen
Vollstrangpressen

Durchdrücken gehört zu den Druckumformverfahren. Beim Durchdrücken wird der Fluss eines massiven Materials durch ein Werkzeug (Matrize) oder einen Spalt zwischen Gehäuse und Druckstempel so geleitet, dass das Material eine massive plastische verformung erfährt. Es ist oft, aber nicht ausschließlich, auf weiche und gut verformbare Werkstoffe beschränkt.

Zu den Durchdrückverfahren gehören

  • Strangpressen (Extrudieren) zur Herstellung von Halbzeugen, Stäben, Drähten, Rohren (Hohlstrang, bei Verwendung eines Dornteils) und Profilen auch in komplizierten Formen,
  • Fließpressen, bei dem Werkstoffe unter hoher Druckeinwirkung zum Fließen gebracht und durch eine formgebende Werkzeugöffnung für komplexere Teile in eine Matrize gepresst werden,
  • Verjüngen (Reduzieren), Pressen eines Werkstoffes durch eine sich verjüngende Matrize.

Compressive forming


Rod extrusion
Rod extrusion

Compressive Forming is a pressure forming process. In this process, a solid Material is passed through a tool (die) or a gap between a frame and ram so the material undergoes massive plastic deformation. This process is applied primarily, but not exclusively, to soft and pliable materials.

Compressive forming processes include:

  • Extrusion for the production of semi-finished products, bars, wires, tubes (hollow strand when using a mandrel) and profiles in complex shapes.
  • Flow pressing/cold extrusion, in which materials are made to flow by applying pressure and are pressed through a forming mould opening for more complex parts into a die.
  • Tapering (reducing), when a material is pressed through a tapered die.

模压成型


棒料挤压
棒料挤压

模压成型是一种压力成型工艺。在这种工艺中,固体材料通过工具(模具)或框架与推杆之间的间隙传递并产生大量塑性变形。该工艺主要用于柔软和柔韧的材料。

模压成型工艺包括:

挤压,生产半成品、杆件、线材、管件(使用芯棒时产生中空链)和复杂形状的型材。

流压/冷挤压,其过程中将材料施压变成流体并压入一个成型模开口中,以制得更复杂的零件。

削尖(拔梢),材料通过一锥形模具压制。

棒料挤压

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web