Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

compuesto (n)

Verbundwerkstoff (m)


Das Werkstück besteht üblicherweise aus Metall, Metalllegierungen oder Verbundwerkstoffen.

Bei Verbundwerkstoffen treten z. B. durch die Polymerisation eines der Werkstoffe im Verbund Eigenspannungen auf.

Strangpressen ist ein Verfahren zur Herstellung von Stangen, Rohren und Profilen aus Leicht- und Schwermetallen, Stahl sowie metallischen Verbundwerkstoffen.

composite (n)


This creates load-bearing composite steel and profile structures.

In the case of composite error testing, a master gear is rolled on the gear to be tested.

The workpiece usually consists of metal, metal alloys or composite materials.

composite material (n)


The workpiece usually consists of metal, metal alloys or composite materials.

Residual stresses occur in composite materials, for example, due to the polymerisation of one of the materials.

A fibre-plastic composite (fibre-reinforced plastic, FRP, fibrous composite material) is a composite material made of a polymer matrix that is reinforced with fibres.

复合材料 (n)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web