Seleccione uno
o más idiomas
Laserstrahlen sind elektromagnetische Wellen mit sehr engem Frequenzbereich (monochromatisches Licht) und großer Kohärenzlänge.
Technologisch können Hitzebereiche durch Lüftung, Kühlung, Klimatisierung und Wärmestrahlenschutz (zum Beispiel Anlagenkapselung, Hitzeschutzschirm) optimiert werden.
Ein beliebtes Anwendungsgebiet ist die Thermografie, bei der eine Wärmebildkamera mittels Infrarotstrahlen die Temperatur einer Oberfläche misst und diese in Falschfarben darstellt.
Also ideal for creating supporting beams for panels, etc.
In the case of cranes, I-beams are often used directly as the runway for under-running trolleys.
In structures comprising I-beams, connections must have non-positive joints.
These instruments measure the temperature-dependent radiant power radiated from an object.