Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

Schwerpunktsatz (m)


Der Schwerpunktsatz, als Vereinfachung eines Systems, hat große Vorteile bei der Berechnung von mechanischen Systemen.

Der Schwerpunktsatz definiert, dass die gesamte Masse eines Systems mehrerer Körper in dessen Schwerpunkt als sogenannter Massenpunkt angenommen werden kann.

centre-of-mass law (n)


As the simplification of a system, the centre-of-mass law has significant benefits when performing calculations for mechanical systems.

The centre-of-mass law states that the entire mass of a system of numerous bodies can be viewed as the mass point in its centre of gravity.

The centre-of-mass law (or theorem) states that the entire mass of a system of numerous bodies can be viewed as the mass point at its centre of gravity.

centre-of-mass theorem (n)

law of centre-of-mass motion (n)

principle of motion of centre of mass (n)

质心运动原理 (n)

质心运动定律 (n)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web