Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

Remache ciego


Dornniete
Dornniete

Los remaches ciegos son elementos de sujeción que se usan para uniones que solo son accesibles de un lado. Están disponibles en diferentes diseños, incluso los siguientes:

Remache térmico o explosivo: Remache ciego cuya cabeza fabricada es formada por una carga explosiva en el eje. La carga explosiva es encendida calentando la plataforma. Este tipo de remache ya no se usa comúnmente.

Remache de mandril, en el cual se forma un mandril en la cabeza fabricada. Este mandril es guiado por el vástago. La remachadora se usa para jalar la cabeza del mandril del remache hacia el este. Durante este proceso, el remache es recalado hasta que el mandril del remache se rompe en un punto de quiebre específico.

Remache pop: En este diseño, se pasa un remache a través del vástago y quebrado en el punto de quiebre predeterminado.

Remache en forma de copa Imex con cabeza fabricada sellada

Remache ciego Kerpin en el cual una clavija de ranura es martillada en un remache hueco, cuyo extremo se esparce en la parte inferior.

Remache de mandril

Blindniet


Dornniete
Dornniete

Blindniete sind Verbindungselemente, die bei nur einseitig zugänglichen Verbindungsstellen verwendet werden. Es gibt sie in diversen Ausfertigungen, unter anderem als:

  • Thermo- oder Sprengniet: Blindniet, bei dem der Schließkopf durch eine Sprengladung im Nietschaft geformt wird. Die Sprengladung wird durch eine Erwärmung des Nietkolbens ausgelöst. Heute nicht mehr gebräuchlich.
  • Dornniet, bei dem der Schließkopf durch einen Dorn gebildet wird. Der Dorn wird durch den Schaft geführt. Mit einem Nietwerkzeug wird der Nietdornkopf am Nietdorn in die Niet gezogen. Der Niet wird dabei gestaucht, bis der Nietdorn an der Sollbruchstelle abreißt.
  • Pop-Niet: Hier wird ein Nietnagel durch den Nietschaft gezogen und an einer Sollbruchstelle abgerissen.
  • Imex-Becherniet mit dichtem Schließkopf
  • Kerpin-Blindniet, bei dem ein Kerbstift in einen Hohlniet eingeschlagen wird, dessen Enden sich am Nietfuß spreizen.

Blind rivet


Mandrel rivet
Mandrel rivet

Blind rivets are Fastening elements that are used for joints that are only accessible from one side. They are available in various designs, including the following:

  • Thermal or explosive Rivet: Blind rivet whose shop head is formed by an explosive charge in the Shaft. The explosive charge is ignited by heating the dolly. This type of rivet is no longer commonly used.
  • Mandrel rivet, in which a mandrel forms the shop head. This mandrel is guided through the shank. A riveting tool is used to pull the head of the rivet mandrel into the rivet. During this process, the rivet is upset until the rivet mandrel breaks off at a specified break point
  • Pop rivet: In this Design, a rivet is drawn through the shank and broken off at a pre-determined break point.
  • Imex cup-shaped rivet with sealed shop head
  • Kerpin blind rivet in which a grooved pin is hammered into a hollow rivet, the ends of which spread out at the bottom.

盲孔铆钉


芯铆钉
芯铆钉

盲孔铆钉是用于接头的并且只能在一侧使用的紧固件。它们在许多设计中均可使用,包括以下铆钉类型:

热铆钉爆炸铆钉:此类盲孔铆钉的压平头由轴内的爆炸炸药形成。炸药通过加热转管点燃自毁。这种铆钉已经不再普遍使用。

芯铆钉的芯部构成了铆接头。这个芯轴被引导穿过柄。一种铆钉工具可用来将铆钉芯部的头部拉入铆钉。在这个过程中,铆钉被倒置,直到铆钉芯部在某一断裂点处断裂。

波普空心铆钉:在该设计中,铆钉将穿过柄并在预设计的断裂点断裂。

Imex 杯型铆钉,带有密封铆接头

Kerpin 盲孔铆钉的槽状销被钉入空心铆钉中,其端头散开在底部。

芯铆钉

近义词

热铆钉

爆炸铆钉

芯铆钉

波普空心铆钉

Imex杯型铆钉

Kerpin盲孔铆钉

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web