Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

unión (n)

Gelenk (f)


Die Verdrehsicherungen des Gelenks in der Nut bleiben dadurch wirksam.

Verschiedene Stellungen der Gelenke engen zudem die Beweglichkeit ein.

Die Gelenke mit Klemmhebel können festgestellt und wieder gelöst werden.

articulated joint (n)

hinge (n)


Hinges Al light are adjustable, strong and versatile.

The Hinge Leaves and Pin are available in different lengths.

There is no need to make any special hole in the panel element to accommodate the hinge.

hinged joint (n)

joint (n)


Mobility can also be restricted when a person's joints are in certain positions.

The robust End Swivel Joint can be connected to the end face or groove of a Profile 8.

The number of joints is indicated by k, the number of members by s.

link (n)


Im Wechsel wird doe rechte und die linke Stellschraube angezogen.

Während dieses Vorgangs muss die linke Maustaste gedrückt bleiben.

We will look at interlinked and grouped work bench networks later on.

连接 (n)

铰接接头 (n)

铰链 (n)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web