Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

wechseln (v)


Die Teile können während der ganzen Arbeit immer wieder wechseln.

Es geht um die Reparatur verschiedener oft auch wechselnder Geräte.

Die Behälter werden einfach eingehängt und lassen sich rasch wechseln.

alter (v)


Die Schalter werden mittels Klemmung in der Aufnahmenut gehalten.

Tighten the right and left adjusting screws alternately.

Sie sind abhängig von Alter, Körpergröße, Gewicht und Geschlecht.

alternate (v)


Tighten the right and left adjusting screws alternately.

All work bench designs can be alternated between seating and standing positions.

Giving personnel the opportunity to alternate their working position and posture promotes health and wellbeing in the workplace.

change (v)


Parts can changed repeatedly throughout the work process.

However, the methods used to achieve this have changed dramatically.

This brings about a change in the material (e.g. hardness).

exchange (v)


If such materials come into contact, positive and negative charges are exchanged.

Exchangeable fitting elements create a rigid connection with profiles in Line 8.

The wipers can also be exchanged when the carriage is still fitted, as part of the maintenance process.

交换 (v)

交替 (v)

变化 (v)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web