Seleccione uno
o más idiomas
El níquel se usa como componente principal y como elemento de aleación en aleaciones forjadas y vaciadas.
El níquel de baja aleación aleado con manganeso es más fuerte que el níquel puro basado en la misma elongación. El silicio reduce la sensibilidad a la carburación y a los gases sulfurosos.
Las aleaciones de níquel-cobre (niquelina, constantán) se benefician de la excelente conformabilidad en frío y su resistencia se incrementa junto con la proporción de níquel. El agregado de manganeso y hierro estimula el fortalecimiento de la solución sólida, mientras que el agregado de aluminio o titanio permite el endurecimiento por precipitación. Dichas aleaciones presentan una excelente resistencia al agrietamiento esfuerzo-corrosión y a la corrosión por picaduras.
La expansión térmica de las aleaciones de níquel-hierro depende del contenido de níquel. Un mínimo de aproximadamente $2\cdot {{10}^{-6}}/K$ se logra con un 36 % de Ni (acero invar). Estas aleaciones son fáciles de magnetizar y desmagnetizar.
Las aleaciones de níquel-cromo (Nimocast, Nimonic) forman una capa de cascarilla que las hace resistentes a los gases calientes, incluso en el caso de un contacto prolongado. Entre los ejemplos de aleaciones con una resistencia mejorada a los esfuerzos térmicos alternantes se incluyen las aleaciones de níquel aluminio.
Nickel wird in Legierungen sowohl als Hauptbestandteil als auch als Legierungselement verwendet. Hergestellt werden Knet- und Gusslegierungen.
镍在可锻和铸造合金中既是主要成分又是合金元素。
低合金的镍锰合金比相同伸长率的纯镍强度更大。掺入硅会降低镍合金对渗碳和含硫气体的灵敏度。
镍铜合金(红砷镍矿,康铜)具有极好的冷成型性,其中镍含量与强度成正比。掺入锰和铁促进了固溶强化,而掺入铝或钛促使沉淀硬化。这种合金具有极好的耐应力腐蚀开裂能力和耐点蚀性。
镍铁合金的热膨胀取决于镍含量。镍含量为 36% 时至少约为 $2\cdot {{10}^{-6}}/K$ (殷钢)。这种合金很容易磁化和退磁。
镍铬合金 (尼莫耐热镍基铸造合金,尼孟合金)会形成保护层,因此即使在长时间接触热气体的情况下,对热气体也具有耐受性。对交替热应力具有较强抗性的合金包括镍铝合金。