Seleccione uno
o más idiomas
Die Abweichung der Regelgröße (Istwert) zur Führungsgröße w (Sollwert) ist die Regeldifferenz e.
In einer Messeinrichtung wird der Istwert gemessen und anschließend mit dem Sollwert verglichen.
Der momentane Wert der Regelgröße wird als Istwert, der Wert der Führungsgröße w als Sollwert bezeichnet.
The difference between the controlled variable (actual value) and the reference variable w (setpoint value) is the control deviation e.
In a measuring device, the actual value is measured and then compared with the setpoint value.
The value of the controlled variable at a given point in time is called the actual value and the value of the reference variable w the setpoint value.