Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

acoplamiento (n)

Kupplung (f)


Schnellkupplungen an den Schlauchenden erleichtern den Anschluss.

Zur Befestigung der Antrieben dient die Kupplungsplatte Universal.

Eine Kupplungshälfte ist entsprechend der Motorwelle zu bearbeiten.

coupling (n)


Quick-action couplings at the ends of the hose ensure the system can be connected up in next to no time.

Coupling Adapter Plates Universal are used to make the connection with the drive.

One Coupling Half needs to be machined to accommodate the motor shaft.

联轴器 (n)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web