Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

Acoplamiento de dientes radiales


Los acoplamientos de dientes radiales son un tipo de acoplamiento permanente rígido. Pueden usarse para torques altos en ambas direcciones de rotación. Estos torques se transmiten mediante los flancos de los dientes basados en una conexión bloqueada mecánicamente. Los acoplamientos compactos se centran automáticamente y se benefician de una buena precisión de repetición.

La mayoría de los acoplamientos son aserrados pero también es posible que tengan dientes envolventes curvos. Los pernos roscados y las tuercas de tapa se usan para unir las caras dentadas de los acoplamientos. No se requiere compresión. Las piezas pueden desplazarse de acuerdo con la posición de los dientes durante la instalación. También es posible colocar un elemento rodante de una pieza o cojinetes lisos entre dos piezas.

Stirnzahnkupplung


Stirnzahnkupplungen gehören zu den nicht schaltbaren starren Kupplungen. Sie können für große Drehmomente in beide Drehrichtungen verwendet werden. Die Momente werden formschlüssig über Zahnflanken übertragen. Die Kupplungen sind bei geringem Raumbedarf selbstzentrierend und wiederholgenau.

Zahnkupplungen gibt es überwiegend mit Hirth-Verzahnungen, aber auch mit geschwungenen evolventen Verzahnungen. Die verzahnten Stirnflächen der Kupplungen werden mit Gewindebolzen und Überwurfmuttern verschraubt. Ein Verpressen ist nicht notwendig. Die Teile können während der Montage entsprechend der Zahnstellung gegeneinander versetzt werden. Möglich ist auch, zwischen den beiden Teilen ungeteilte Wälz- oder Gleitlager anzuordnen.

Radial tooth coupling


Radial tooth couplings are a type of permanent, rigid coupling. They can be used for high torques in both directions of Rotation. These torques are transmitted via tooth flanks based on a mechanically locked connection. The compact couplings are self-centring and benefit from good repeat accuracy.

Most tooth couplings are serrated but curved, involute toothing is also possible. Threaded bolts and cap nuts are used to bolt together the toothed faces of the couplings. Compression is not required. The parts can be offset according to the position of the teeth during installation. It is also possible to position one-piece rolling-element or plain bearings between the two parts.

径向齿式联轴器


径向齿式联轴器是永久的刚性联轴器。它可以用来在两个旋转方向上承载较高力矩。齿式法兰基于机械紧锁连接,可以传递扭矩。这种紧凑的联轴器是自定心的,并具有较好的重复精度。

大多数齿式联轴器是呈齿形但弯曲的,也可能存在渐开线。采用螺纹螺钉和圆顶螺母将联轴器的齿面连接在一起。无需压缩。在安装过程中根据齿的位置可以移动部件。也可将一片滚动元件或滑动轴承放置在两部件之间。

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web