Choose one
or multiple languages
The Japanese term 'Jidoka' refers to a system that is capable of switching itself off if anomalies such as quality, production and machine errors occur. Jidoka is equivalent to 'autonomation', a composite of 'autonomy' and 'automation'. The concept behind Jidoka is to take action during the production process itself to ensure only fault-free products are delivered.
In a Jidoka system, components such as sensors are responsible for the automated switch-off function of machinery. Because processing errors are noted immediately, faulty parts are not forwarded on for subsequent processing. Error detection also means it is no longer necessary to perform a full 100 percent check for Quality assurance purposes. The machine shut-off enables in-depth troubleshooting.
Jidoka should have a motivational effect on personnel, who do not need to continuously monitor the machine (waiting times are wasteful) and can instead operate several machines at the same time (multi-process handling).
Der japanische Begriff 'Jidoka' bezeichnet ein System mit der Fähigkeit zur Selbstabschaltung, wenn Anomalitäten wie Qualitäts-, Produktions- oder Maschinenfehler auftreten. Im Deutschen entspricht Jidoka einer intelligenten Automation oder der 'Autonomation' - einer Kombination von 'Automation' und 'Autonomie'. Jidoka sorgt bereits während der Fertigung dafür, dass nur fehlerfreie Produkte ausgeliefert werden.
Im Jidoka-System gewährleisten Komponenten wie Sensoren die Selbstabschaltungsfähigkeit der Maschine. Weil Verarbeitungsfehler sofort bemerkt werden, fließen fehlerhafte Teile nicht in die Weiterverarbeitung. Die Fehlererkennung macht zudem eine 100-prozentige Kontrolle zur Qualitätssicherung überflüssig. Der Maschinenstopp ermöglicht die umfassende Fehlersuche.
Jidoka soll motivationsfördernd auf Mitarbeiter wirken, weil sie die Maschine nicht ständig überwachen müssen (Wartezeiten werden als Muda, Verschwendung, empfunden), sondern mehrere gleichzeitig bedienen können (Multi Process Handling).
日语 “Jidoka”(自动化) 这一术语指出现异常情况(如质量、生产和机器错误)时能够自动关闭的系统。Jidoka相当于“autonomation”(自动化),它是“自主性”和“自动化”的组合。自动化的概念是在生产过程中采取行动,以确保只交付无缺陷的产品。
在自动化系统中,像传感器这样的部件负责机械的自动关闭功能。因为加工错误可以立即发现,因此有缺陷的零件不会传递至后续加工工序。错误检测也意味着对于质量保证目的没有必要再做100%的检验。机器关闭功能可执行深入的故障排除。
自动化对人员具有推动作用,人员无需连续监控一台机器(等待时间意味浪费),而是可以同时操作数台机器(即多工序操作)。
近义词
自动化 (Autonomation)
El término japonés "Jidoka" se refiere a un sistema que es capaz de apagarse por sí solo si ocurren anomalías como errores de calidad, de producción y de maquinaria. Jidoka es equivalente a "autonomatización", una combinación de "autonomía" y "automatización". El concepto detrás de Jidoka es actuar durante el proceso de producción para asegurar que solo se suministren productos libres de fallas.
En un sistema Jidoka, los componentes como los sensores son responsables de la función de apagado automatizado de la maquinaria. Como los errores de procesamiento se notan inmediatamente, las piezas defectuosas se envían a un procesamiento posterior. La detección de errores también significa que ya no es necesario llevar a cabo una revisión del 100 % para propósitos de aseguramiento de la calidad. El apagado de la máquina permite una resolución de problemas a fondo.
El Jidoka debe tener un efecto motivacional en el personal, el cual no debe monitorear de manera continua la máquina (los tiempos de espera son un desperdicio) y puede, en su lugar, operar varias máquinas al mismo tiempo (manejo de multiproceso).