Choose one
or multiple languages
The angular coordinate (also polar angle) provides information on the number of degrees that a point is removed from the polar axis in a mathematically positive direction (counter-clockwise).
Einstellschraube mit linksdrehendem Feingewinde zum Einstellen der Loslagerseite.
Die selbstfurchende linksdrehende Gewindehülse wird mit einem leistungsfähigen Akku-Schrauber in den Nutbereich eingedreht.
Nur an der Loslagerseite befinden sich zwei Einstellschrauben mit linksdrehendem Feingewinde zum Bewegen und Einstellen der Loslagerseite.