一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

Massenmittelpunkt (f)


Der Volumenschwerpunkt entspricht bei homogenen Körpern dem Massenmittelpunkt.

Der Massenmittelpunkt kann bei bestimmten Körperformen (bzw. Systemen) außerhalb des Körpers liegen.

An einem System vektoriell angreifende Kräfte werden bezugnehmend auf den Massenmittelpunkt angetragen.

centre of mass (n)


In the case of homogeneous bodies, the centroid of volume corresponds to the centre of mass.

In the case of certain body shapes (and/or systems), the centre of mass can be outside the body.

Forces that are acting on a system as vectors are marked out relative to the centre of mass.

centro de masa (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站