一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

凸轮 (n)

Nocken (f)


Die Endschalternocken werden unverlierbar in den Zahnriemen gedrückt - wie eine Reisszwecke.

Der Endschalternocken dient der Markierung der Endlagen oder des Referenzpunktes der Lineareinheit auf dem Zahnriemen.

cam (n)


Click the relevant camera icon, hold down the left mouse button and move the mouse to change the view.

Release the left mouse button to stop moving the camera.

However, which way a staircase turned became less important with the advent of firearms.

camshaft (n)

dog (n)


Nach dem Eingießen der Schmelze erstarrt diese geradwandig, rauwandig, schwammartig (exogene Erstarrung) oder schalenbildend (endogen) in der Form.

Once the melt has been poured into the mould, solidification can be straight-walled, rough-walled and sponge-like (exogenous solidification) or shell-forming (endogenous).

leva (n)

vástago tope (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站