一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

螺栓 (v)

verriegeln (v)


Das Schloss wird nach dem Verriegeln optional durch den abschließbaren Handgriff von einer Seite der Tür verschlossen.

Die verschiedenen Ausbaustufen als Riegel- oder Stangenschloss ermöglichen es, Türen in bis zu drei Richtungen zu verriegeln.

Nachdem die Tür gegen den Anschlagwinkel geschwenkt wurde ist das Verriegeln ohne Verkratzen oder Beschädigung der Profile sichergestellt.

bolt (v)


Fit rollers [6], eccentric bolts [4] and locking rings [5]

Sliding-Door Guide Set 8/8 is held securely in the profile groove by a spring bolt.

Naturally, the Chair is securely bolted to the plastic panel.

interlock (v)


The interlocking connection ensures that cables and hoses stay in place even when the conduits are installed upside down.

Compared to cable or belt drives that rely on friction and always involve some kind of slip, the drive shaft and output shaft (pinion and gear) always move synchronously in an interlocking chain drive.

lock (v)


Die Vierkantmutter kann dazu aus dem Multiblock entnommen werden.

In such a case, the square nut can be removed from the Multiblock.

Processing the panel element for installing the Locking Systems.

bloquear (v)

interbloquear (v)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站