Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Zeichnung (f)


Die ersten Skizzen oder Zeichnungen dokumentieren die Ergebnisse.

Dazu klicken Sie bitte auf den Button Zeichnungen im oberen Menüband.

Mit einer klaren Kennzeichnung finden Werkzeuge immer an ihren Platz zurück.

drawing (n)


The first sketches or drawings document the results.

This section can be closed to maximise the drawing area.

To do so, click the Drawings button in the menu ribbon at the top.

graph (n)


There is no need for supporting structures in micro-stereolithography.

If preferred, neutral CAD data and graphics can also be generated.

For example, in the case of a "jpg file", you can change the size of the graphic that is to be generated.

plot (n)


A sensing head comprising a diamond stylus plots a section.

The method of least squares is used to lay a best-fit line f through the scatter plot.

Beim FDM werden Einzelschichten der Bauteile durch einen dreidimensionalen Plottermechanismus erzeugt.

图表 (n)

标绘 (n)

绘图 (n)

dibujo (n)

trazar (n)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!