Loading [Contrib]/a11y/accessibility-menu.js
Diese Website verwendet Cookies. Cookies werden zur Benutzerführung und Webanalyse verwendet und helfen dabei, diese Website besser zu machen.

Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Wicklung (f)


Ziel ist eine bessere Abstimmung zwischen Entwicklung und Produktion.

Dadurch wird unerwünschte Geräuschentwicklung durch Reibung vermieden.

Doch die Entwicklung der schlanken Produktion ist nicht abgeschlossen.

winding (n)


The winding connected to the mains is known as the primary winding, the one on the output side is the secondary winding.

A synchronous machine combines two means of generating rotary fields - the stator's three-phase winding and the rotor.

The sleeve of the Automatic-Fastening Set has a left-hand thread to prevent the fastener unwinding when the screw is being tightened.

绕组 (n)

embobinado (n)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!