Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Werkstoffeigenschaft


Werkstoffeigenschaften werden durch den atomaren Aufbau des Werkstoffes sowie durch die zwischen den Atomen wirkenden Bindungskräfte bestimmt. Aus diesem Grund sind die Werkstoffeigenschaften von Metallen und Nichtmetallen sehr unterschiedlich, lassen sich aber allgemein beschreiben.

Metalle und Metalllegierungen haben eine vom Kristallsystem abhängige Verformbarkeit, die warm gut bis sehr gut und kalt gut ist. Sie haben in der Regel eine gute elektrische Leitfähigkeit sowie hohe Siede- und Schmelzpunkte. Ihre Eigenschaften werden von der Metallbindung bestimmt.

Metalloxide und Salze sind meist spröde und können unter Druck verformt werden. Ihre elektrische Leitfähigkeit zeigen sie als Ionenleiter in Schmelzen und Lösungen. Sie haben hohe Schmelz- und Siedepunkte. Ihre Eigenschaften werden durch Ionenbindung bestimmt.

Nichtmetalle wie Kohlenstoffe und Kunststoffe können unverformbar (Diamant) bis sehr gut verformbar (Thermoplaste) sein. Ihre elektrische Leitfähigkeit ist unterschiedlich. Sie haben in der Regel niedrige Schmelz- und Siedepunkte. Kovalente Bindungen oder Nebenvalenzbindungen bestimmen ihre Eigenschaften.

Bei der Werkstoffwahl muss darauf geachtet werden, dass die Werkstoffeigenschaften den Werkstoffanforderungen entsprechen.

Material property


Material properties are determined by the material's atomic structure and by the binding forces acting between the atoms. The material properties of Metals and non-metals are therefore very different, but a general description can be provided.

The formability of metals and metal alloys depends on the crystal system. Their hot formability is good to very good and their cold formability good. They normally exhibit good electrical Conductivity and have high boiling and melting points. Their properties are determined by the metallic bond.

Metal oxides and salts are mostly brittle and can be (de)formed under pressure. Their electrical conductivity is manifested in the form of ionic conductors in melts and solutions. They have high melting and boiling points and their properties are determined by ionic bonding.

Non-metals such as carbons and Plastics range from non-(de)formable (diamond) to very easily (de)formable (thermoplastics). Their electrical conductivity differs, but they normally have low melting and boiling points. Covalent bonds or secondary-valency bonds determine their properties.

When selecting materials, it is important to ensure that their properties meet the material requirements.

材料特性


材料特性是由材料的原子结构和作用于原子间的结合力来决定的。因此金属和非金属材料特性有很大的不同,但仍可以提供普遍描述。

金属和金属合金的成型性取决于其 晶体系统。其热成型性能介于较好和很好之间,而冷成型性较好。它们通常具有良好的导电性,较高的沸点和熔点。金属键决定了其特性。

金属氧化物和盐大多是脆性的,且可以在压力下成形(或变形)。它们的导电性通过熔体和溶液中的离子导体来传递。它们具有较高的熔点和沸点,离子键决定了其特性。

非金属,如碳和塑料,范围从不可成形(或变形)的金刚石到易于成形(或变形)的热塑性塑料。其电导率各有不同,但它们通常具有较低的熔点和沸点。共价键或次价键决定了其特性。

在选择材料时,确保材料的性能能够满足材料需求是很重要的。

Propiedad del material


Las propiedades del material se determinan según la estructura atómica del material y las que actúan entre los átomos. Las propiedades materiales de los metales y los son, por lo tanto, muy diferentes, pero se puede proporcionar una descripción general.

La conformabilidad de los y las dependen del . Su conformabilidad en caliente es de buena a muy buena y su conformabilidad en frío es buena. Normalmente presentan una buena conductividad eléctrica y tienen puntos de ebullición y fusión altos. Sus propiedades son determinadas por el enlace metálico.

Los y las sales son principalmente frágiles y pueden ser deformados o conformados bajo presión. Su conductividad eléctrica se manifiesta en forma de conductores iónicos en masa fundida y soluciones. Cuentan con puntos de fusión y ebullición altos y sus propiedades son determinadas por el enlace iónico.

Los no metales como los y los van desde no conformables/deformables (diamantes) hasta muy fácilmente deformables/conformables (). Su conductividad eléctrica difiere, pero tienen normalmente bajos puntos de fusión y ebullición. Los enlaces covalentes y los enlaces de valencia secundaria determinan sus propiedades.

Cuando se seleccionan materiales, es importante asegurarse de que sus propiedades cumplan con los .

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!