Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Walze (f)


Nach dem Kalandrieren wird das Produkt auf Kühlwalzen verfestigt.

Beim spanlosenGewindewalzen können Flach- und Rundwerkzeuge eingesetzt werden.

Runde Werkzeugwalzen werden bei der Fertigung von Kurz- oder Langgewinden auch bis zum Bund eingesetzt.

drum (n)


Like drum brakes, disc brakes are used mainly in vehicles and machinery.

Also known as external drum brakes, band brakes are classed as drum brakes but not shoe brakes (brake).

The film runs with an open surface through a drying zone before it is removed from the drum or conveyor belt by means of a scraper blade.

roll (n)


Mit zwei Fixierstücken wird die axiale Lage der Rolle festgelegt.

Die axiale Lage der Rolle wird mit zwei Fixierstücken festgelegt.

The axial position of the roller is maintained by two centring clips.

roller (n)


The axial position of the roller is maintained by two centring clips.

After calendering, the product is solidified on cooling rollers.

The roller tool is now ready to start beading the upper ribs.

滚动 (n)

滚子 (n)

rodillo (n)

rollo (n)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!