Wählen Sie eine
oder mehrere Sprachen aus
Das macht es uns in der Anwendung sehr leicht und verschafft uns einen deutlichen Vorsprung vor der Konkurrenz.
Die konsequente Weiterentwicklung des MB Systembaukastens und seiner Produktvielfalt sind daher eine Notwendigkeit, durch die auch in Zukunft sein technologischer Vorsprung gesichert sein wird.
Projection is related directly to pitch (and height) and is calculated automatically.
The company focuses on planning, marketing and implementing immersive projection systems.
The core element of the system is a 5-metre long and 2-metre high specially coated glass panel that serves as the projection screen.