Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Virtuelle Kraft


Das Prinzip virtueller Kräfte beruht auf der physikalischen Gesetzmäßigkeit, dass bei elastischen Systemen äußere angreifende Kräfte mit inneren Kräften (Formänderungsenergien) im Gleichgewicht stehen. Somit ist die virtuelle Arbeit $\delta W$ gleich der virtuellen Formänderungsenergie $\delta \Pi$.

Anwendung findet dieses Prinzip z. B. bei der Berechnung von Verrückungen in einem überbestimmten System.

Ziel der Einführung einer virtuellen Kraft an einem Punkt P ist die Berechnung einer in diesem Punkt stattfindenden Verschiebung d. Der Betrag der virtuellen Kraft wird als 1 ohne Einheit angenommen. Entgegengesetzt der zu ermittelnden Verschiebung d ist die virtuelle Kraft F anzutragen. Analog ist bei der Ermittlung einer real wirkenden Verdrehung $\varphi$ vorzugehen. Dabei ist ein virtuelles Moment mit dem Betrag 1 entgegengesetzt der Verdrehung $\varphi$ einzuführen.

Virtual force


The principle of virtual forces is based on the physical principle that an Equilibrium exists between external and internal forces (deformation energies) in elastic systems. The virtual Work $\delta W$ thus equals the virtual deformation energy $\delta \Pi $.

This principle is used, for example, when calculating displacements in an overdetermined system.

The purpose of introducing a virtual Force at a point P is to calculate a displacement d taking place at this point. The virtual force is assumed to have a value of 1 without any unit. The virtual force F is in opposition to the displacement d to be determined. The same principle applies when determining a real Torsion $\varphi $. In this case, a virtual moment with the value 1 is introduced in opposition to the torsion $\varphi $.

虚力


虚力原理以弹性系统中内力与外力(变形能)平衡的物理原理为基础 。虚功 $\delta W$ 与虚变形能 $\delta \Pi $ 相等。

例如,虚力原理可用于计算超静定系统中的位移大小。

引进P虚力的概念是为了计算该点真实位移d的大小。假设虚位移为无单位量1。虚力F和所测定的位移d方向相反。该原理也可用于计算物体的真实扭转$\varphi $,可在扭转相反方向引用虚拟力矩1 $\varphi $ 。

Fuerza virtual


El principio de fuerza virtual se basa en el principio físico que establece que existe un equilibrio entre las fuerzas internas y las externas (energías de deformación) en los sistemas elásticos. El trabajo virtual $\delta W$ por lo tanto es igual a la energía de deformación virtual $\delta \Pi $.

Este principio se usa, por ejemplo, cuando se calculan los desplazamientos en un sistema sobredeterminado.

El propósito de introducir una fuerza virtual en un punto P es calcular un desplazamiento d que se lleva a cabo en este punto. Se asume que la fuerza virtual tiene un valor de 1 sin ninguna unidad. La fuerza virtual F es opuesta al desplazamiento d a ser determinado. El mismo principio se aplica cuando se determina una torsión real $\varphi $. En este caso, se introduce un momento virtual con el valor de 1 en oposición a la torsión $\varphi $.

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!