Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

verschieben (v)


Die Kanten des Quaders verschieben sich dabei unter einem Winkel .

Per Maus verschieben Sie den Unterschrank an die gewünschte Position.

So wird die maximale Sicherheit gegen Losrollen oder Verschieben erzielt.

become out of phase (v)

displace (v)


The rectangular parallelepiped's edges are displaced at an angle .

This translates into a high load-bearing capacity that resists displacement.

It can withstand no more than 1/3 the displacement force than a Standard Fastener can resist.

shift (v)


At the end of the shift, users take their personal items away with them.

However, the hub of computer development shifted to the US.

Further examples of the multiple use of work benches include shift work.

shift out of phase (v)

取代 (v)

变成异相 (v)

异相移动 (v)

移动 (v)

cambiar (v)

cambiar fuera de fase (v)

desplazar (v)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!