Wählen Sie eine
oder mehrere Sprachen aus
Selbstkosten sind die Kosten, die in einem Betrieb für ein Produkt oder Erzeugnis anfallen.
In Fertigungsbetrieben beinhalten die Selbstkosten die Herstellungskosten, die sich aus den Kosten der Fertigung und den Materialkosten zusammensetzen. Selbstkosten sind ferner auch die Kosten für Entwicklung, Verwaltung und Vertrieb, die je nach Unternehmen unterschiedlich hohe Anteile an den Selbstkosten haben können.
Die Kosten für Entwicklung, Verwaltung und Vertrieb werden dabei auf die Kostenträger verteilt. Dies kann durch Kostenträgerstückrechnung oder Kostenträgerzeitrechnung geschehen.
Total production cost is the sum of all costs that accumulate for a product in a company.
In manufacturing companies, the total production cost includes the Manufacturing costs, which comprise both fabrication and Material costs. The total production cost also includes costs for development, management and sales, which will make up different proportions of the total cost from company to company.
Costs for development, management and sales are allocated to cost units, which can be done via cost unit accounting or cost unit period accounting.
生产总成本是公司中一个产品累计花费的成本总和。
在制造型企业,生产总成本包括生产成本(含建造成本和材料成本),也包括开发、管理和销售成本,这些成本在总成本中所占的比例在各个公司之间各有不同。
开发、管理和销售成本被分配到成本单位中,可以通过成本单位核算或成本单位周期核算进行确认。
El costo de producción total es la suma de todos los costos que se acumulan para un producto en una compañía.
En las compañías de fabricación, el costo de producción total incluye los costos de manufactura, los cuales comprenden tanto los costos de fabricación como de material. El costo de producción total también incluye los costos de desarrollo, administración y ventas, que representan diferentes porciones del costo total según la compañía.
Los costos de desarrollo, administración y ventas se asignan a unidades de costos, las cuales se pueden crear mediante la contabilidad unitaria de los costos o la contabilidad del periodo unitario de costos.