Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Taylor'scher Prüfgrundsatz


Auf dem Taylor'schen Prüfgrundsatz beruhen funktionsorientierte Werkstückprüfungen mit Lehren.

Die Lehre kann ein anliegendes Gegenelement (für Kanten, Flächen) bilden oder durch die Achse eines Kreiszylinders bestimmt werden, etwa als Dorn für Bohrungen oder als Futter für Wellen.

Der Prüfgrundsatz wird vor der Festlegung von Lage- und Formtoleranzen angewendet. Er besagt, dass nur bei einem Bauteil ohne zusätzliche Formabweichungen ein Mindestspiel bei Maximum-Material-Grenzmaßen vorhanden ist. Eine starre Lehre muss somit die Hülle, also das formideale Gegenstück eines Werkstücks bilden. Die Toleranzen der Lehre sind so zu wählen, dass keine fehlerhaften Werkstücke als gut geprüft werden.

Nach einer Erweiterung des Taylor'schen Prüfgrundsatzes durch Weinhold und einem Prüfstück mit Maximum-Material-Bedingung wird auch das Spiel zwischen Dorn und Bohrung in die Prüfung aufgenommen. Dabei umfasst eine entsprechende Prüflehre den tolerierten Raum der Werkstückgestalt und ihren Grenzzustand.

Taylor principle


Functional workpiece testing using gauges is based on the Taylor principle.

The gauge can take the form of an adjacent counterpart (for edges or surfaces) or be defined by the axis of a circular cylinder - as a mandrel for bores or a chuck for shafts, for example.

The principle is applied prior to defining positional and form tolerances. It states that only a component without any additional errors of form exhibits a minimum clearance in the case of maximum Material limits. A rigid gauge must thus form the envelope, i.e. the ideally shaped counterpart of a workpiece. The gauge's tolerances should be selected so as to ensure that no defective workpieces are identified as being OK.

When applying an addition to the Taylor Principle by Weinhold and working with a test piece with Maximum material requirements, the clearance between mandrel and bore is also included in the test. A corresponding test gauge covers the toleranced area of the workpiece shape and its limit condition.

泰勒原则


功能性零件的检验规则是基于泰勒原则实施的。

检验规则可以是相邻匹配物的形状(边缘或表面),或者通过圆柱的轴线来限定,例如,内径的芯轴或者轴的夹具。

泰勒原则应用于确定位置和形状公差之前。在最大材料限制的情况下,一个零件只有在无任何额外的形状误差时才具有最小的间隙。刚性的检验规则必须形成外壳,即理想形状的工件对应物。选择检验规则的公差时,要保证有缺陷的零件不会被定为合格。

当应用 Weinhold 补充后的泰勒原则并使用具有最大材料要求的测试件之后,还可以对轴与孔的间隙进行测试。对应的检验规则涵盖了工件形状的公差范围及其限制条件。

Principio de Taylor


Las pruebas de piezas de trabajo funcionales usando medidores se basan en el Principio de Taylor.

El medidor puede tomar la forma de una contraparte adyacente (para bordes o superficies) o ser definido por ejes de un cilindro circular, como un mandril para brocas o una mordaza para ejes, por ejemplo.

El principio es aplicado antes de definir las tolerancias posicionales y de forma. Menciona que solo un componente sin errores adicionales de forma muestra un espaciamiento mínimo en el caso de límites máximos del material. Un medidor rígido debe por lo tanto formar un envoltorio, es decir, la contraparte con forma ideal para la pieza de trabajo. Las tolerancias del medidor deben ser seleccionadas de manera que se pueda asegurar que ninguna pieza defectuosa sea identificada como correcta.

Cuando se aplica una adición al Principio de Taylor por Weinhold y se trabaja con una pieza de prueba con requerimientos máximos de material, el espaciamiento entre el mandril y la broca también se incluye en la prueba. Un medidor de prueba correspondiente cubre las áreas con tolerancia de la forma de la pieza de trabajo y su condición límite.

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!