Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Stufe (f)


Circle of curvature on a trajectory
Circle of curvature on a trajectory

Die stufenlose Neigungswinkeleinstellung erleichtert die Entnahme.

Das Stufendistanzprofil stellt eine formschlüssige Verbindung her.

Zur Erhöhung der Trittsicherheit sind die Stufenprofile geriffelt.

stage (n)


Trajectory of a projectile without air resistance
Trajectory of a projectile without air resistance

Seven different types of wastage have been identified in production.

Assembly is usually the final stage in a manufacturing process.

It is advisable to use an additional safety factor of 2 at the design stage.

step (n)


Translation of a spherical body
Translation of a spherical body

The Step Spacer Profile establishes a rigid connection.

The next step is to screw the Reverse Unit to the Housing Profile.

Work benches should feature a stepless height-adjustment system that can be operated easily by users with limited physical strength.

步 (n)

etapa (n)

paso (n)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!