Wählen Sie eine
oder mehrere Sprachen aus
The device needed to measure the current intensity is called an ammeter.
If this is not possible, the current intensity can also be measured indirectly, for example using a clip-on ammeter.
Das zur Messung der Stromstärke benötigte Gerät wird auch als Amperemeter bezeichnet.
Ist dies nicht möglich, kann die Stromstärke auch indirekt, zum Beispiel mit einem Zangenamperemeter, gemessen werden.