Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

STL-Schnittstelle


Eine STL-Schnittstelle (Standard Transformation Language) ist eine Sprache zur Beschreibung von Oberflächen mithilfe der Triangulation und Standardschnittstelle (Dateninterface) zwischen CAD-Systemen und Anlagen des Rapid Prototypings beziehungsweise zwischen einem CAD-System und der Fertigung.

Die 3D-CAD-Daten werden über die STL-Schnittstelle exportiert, und zwar nach folgendem Schema:

  • Bauteiloberflächen werden durch Dreiecke beschrieben (Triangulation).
  • Die Orientierung der Bauteiloberfläche wird beschrieben.
  • Die Bauteildaten werden im Bauraum platziert.
  • Bei komplexen Formen wird softwareseitig eine Stützkonstruktion erzeugt.
  • Die Software zerlegt die triangulierten Daten in Schichten, zu denen Kontur- und Volumeninformationen sowie Raumdaten erstellt werden.

Die Schichtdatensätze sind Fertigungsinformationen, die an die Anlagen übermittelt werden. In CAD-Systemen können STL-Daten ohne erneuten Import transformiert werden.

STL interface


An STL (Standard transformation language) interface is a language used to describe surfaces using triangulation and is a standard interface (data interface) between CAD systems and Rapid prototyping plants and/or between a CAD system and production.

3D CAD data is exported via the STL interface as outlined below:

  • Component surfaces are described using triangles (triangulation)
  • The orientation of the component surface is described
  • The component data is positioned in the production space
  • When working with complex shapes, a supporting construction is created with the software.
  • The software breaks down the triangulated data into layers and generates contour and volume information and spatial data for these layers

The datasets for the layers constitute the production information that is transferred to the plants. In CAD systems, STL data can be transformed without having to be imported again.

STL


STL(标准转换语言)接口是一种使用三角法描述表面的语言,也是连接 CAD 系统与快速原型制造设备和/或连接 CAD 系统与生产系统的标准接口(数据接口)。

三维 CAD 数据经 STL 接口导出的过程如下:

使用三角形网格(三角测量法)描述构件表面

描述构件表面的方向

在生产空间中定位构件数据

遇到复杂形状时,通过软件创建一个支撑结构。

软件对三角测量数据进行分层,为各层生成轮廓和体积信息以及空间数据

由各层数据集成生产信息并传送到相关设备。在 CAD 系统中无需二次导入便可进行 STL 数据转换。

近义词

标准转换语言

Interfaz STL


Una interfaz STL (lenguaje de transformación estándar) es un lenguaje usado para describir superficies mediante la triangulación, y es una interfaz estándar (interfaz de datos) entre sistemas CAD y las plantas de prototipos rápidos o entre un sistema CAD y la producción.

Los datos de CAD 3D son exportados mediante la interfaz STL como se destaca a continuación:

Las superficies de los componentes son descritas mediante triángulos (triangulación)

La orientación de la superficie del componente es descrita

Los datos del componente son colocados en el espacio de producción

Cuando se trabaja con formas complejas, se crea una construcción de soporte con el software.

El software desglosa los datos triangulados en capas y genera información de contorno y volumen, y datos espaciales para estas capas

Los conjuntos de datos para las capas constituyen la información de producción que es transferida a las plantas. En sistemas CAD, los datos STL pueden ser transformados sin tener que ser importados de nuevo.

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!