Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Steinerische Satz (m)

parallel-axis theorem (n)


The parallel-axis theorem (Steiner's theorem) is used to transform area moments of inertia onto an axis running parallel to the centroid (gravity) axis.

In the case of components comprising composite cross-sectional areas, the parallel-axis theorem can be used to determine the area moments of the total cross-sections.

However, the parallel-axis theorem states that offset moment is not produced when a force is moved along its line of action, because forces are sliding vectors.

Steiner's theorem (n)

平行轴定理 (n)

斯坦纳(Steiner)定理 (n)

teorema de eje paralelo (n)

teorema de Steiner (n)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!