Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Sollwert (m)


Eine Abweichung vom Sollwert wird auch als Regelabweichung e bezeichnet.

Die Abweichung der Regelgröße (Istwert) zur Führungsgröße w (Sollwert) ist die Regeldifferenz e.

In einer Messeinrichtung wird der Istwert gemessen und anschließend mit dem Sollwert verglichen.

desired value (n)


The system is also more flexible, because the control device can assume any desired value within the pre-specified technical limits.

A discontinuous controller differs from a continuous one in that the manipulated variable y is not free to assume any desired value within the manipulating range but can only alternate between discrete values.

required outputreference value (n)

setpoint value (n)


A deviation from the setpoint value is also called a control error e.

The difference between the controlled variable (actual value) and the reference variable w (setpoint value) is the control deviation e.

In a measuring device, the actual value is measured and then compared with the setpoint value.

所需的产出参考值 (n)

期望值 (n)

设定点值 (n)

valor de punto de referencia (n)

valor de referencia de salida requerido (n)

valor deseado (n)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!