Wählen Sie eine
oder mehrere Sprachen aus
Schuppenförderer sind Stetigförderer, die sehr oft als Verteil- oder Sortierförderer verwendet werden. Einschleusung, Transport und Ausschleusung erfolgen über den Schuppenförderer. Sie werden überwiegend dort verwendet, wo eine Förderung in geringem Tempo gewünscht ist, etwa für Gepäckbänder am Flughafen.
Schuppenförderer bestehen aus einer Kette, die beweglich ist. Auf dieser lagern flexible Platten, die sich gegenseitig schuppenförmig überdecken. Die Platten sind meist waagerecht in der Förderebene angebracht. Sie können zu dieser aber auch geneigt stehen.
Vorteile der Schuppenförderer sind eine gute Zugänglichkeit der Förderebene sowie die Tatsache, dass Stückgut in vielerlei Formen transportiert werden kann. Zudem sind sie unempfindlich gegenüber Umgebungseinflüssen.
Overlapping slat conveyors are Continuous conveyors that are very often used as distribution and sorting conveyors. Overlapping slat conveyors are used to add, transport and remove goods. They are used primarily where goods are to be transported at a slow speed, such as in airport baggage handling systems.
Overlapping slat conveyors consist of a moving Chain. Flexible slats are mounted on the chain and overlap each other. The slats are usually installed horizontally in the conveyor level, but can also be mounted at an angle.
Overlapping slat conveyors offer the advantage that the conveyor level is easily accessible and they can also be used to transport goods in a whole range of shapes and sizes. What's more, they are resistant to environmental influences.
重叠式板式输送机为连续输送机,常用于配送和分拣系统。重叠板式输送机可用于添加、运输和移除货物,主要用于需要慢速运输货物的地方,如机场行李处理系统。
重叠板式输送机由一根移动链条组成。灵活的板条安装在链条上,并相互重叠。板条通常水平安装在输送机上,但也可呈一定角度安装。
重叠板式输送机的优点在于输送机表面易于接近,可用于输送各种形状和大小的货物。此外,该类输送机还不受外部环境的影响。
Los transportadores de placas traslapadas son transportadores continuos que muy a menudo se usan como transportadores de distribución y clasificación. Los transportadores de placas traslapadas se usan para agregar, transportar y remover artículos. Se usan principalmente donde los artículos se deben transportar a una velocidad baja, como en los sistemas de manejo de equipaje en aeropuertos.
Los transportadores de placas traslapadas consisten en una cadena en movimiento. Las placas flexibles son montadas en la cadena y se traslapan entre sí. Las placas se instalan usualmente de manera horizontal en el nivel del transportador, pero también se pueden montar en ángulo.
Los transportadores de placas traslapadas ofrecen la ventaja de que el nivel del transportador es fácilmente accesible y que también pueden usarse para transportar artículos en un amplio rango de formas y tamaños. Además, son resistentes a las influencias ambientales.