Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Quadrat (n)


Es können rechteckige, quadratische, vieleckige oder runde Profile gegossen werden.

Der Bereich in dem Produkt platziert werden kann wird mit einem roten Quadrat gekennzeichnet.

Mit der Methode der kleinsten Quadrate wird eine Ausgleichsgerade f durch die Punktwolke gelegt.

square (n)


In such a case, the square nut can be removed from the Multiblock.

Application 3: supplied square nut is inserted into both collar halves.

The retaining places need to be removed from the adapter, but the square nut is retained.

平方 (n)

cuadro (n)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!