Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

polare Flächenträgheitsmoment (n)


Das polare Flächenträgheitsmomentist ein Maß für den Widerstand gegen Torsion von geschlossenen Kreisring- und Kreisquerschnitten.

Das polare Flächenträgheitsmoment ist die Summe der Komponenten und des axialen Flächenträgheitsmomentes und kann im Gegensatz zu den axialen Flächenträgheitsmomenten auch einen negativen Wert annehmen.

polar area moment of inertia (n)


In the case of a component with a circular cross-section, the torsional moment of inertia is equivalent to thepolar area moment of inertia .

The polar area moment of inertia is a measure of the resistance to torsion of closed annulus and circular cross-sections.

The polar area moment of inertia is the sum of the and components of the area moment of inertia and, unlike the axial area moments of inertia, can also be negative.

截面极惯性矩 (n)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!