Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

P-Regler (m)


Allerdings bleibt die Eigenart des P-Reglers, eine Regelabweichung nicht vollständig ausregeln zu können, bestehen.

Der P-Regler reagiert auf eine aufkommende Regelabweichung unmittelbar, kann jedoch nur mit seinem Proportionalitätsbeiwert arbeiten.

Ein P-Regler ist ein Übertragungsglied in der Regelungstechnik, bei dem sich der Ausgangswert (Stellgröße y) proportional zur Regeldifferenz e verändert.

P controller (n)


Like a P controller, however, it is unable to fully correct a control error.

The P controller responds directly to a control error but can only work with its proportionality coefficient.

A P controller is a transfer element in a closed-loop control system where the output value (manipulated variable y) changes proportionally to the control deviation e.

proportional controller (n)

比例控制器 (n)

controlador P (n)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!